深溝玉軸受
最も一般的な軸受で、種々の分野で幅広く使われています。この軸受には、内部にグリースを封入し使いやすくしたシールおよびシールド軸受があります。
また、外輪取付け時の位置決定を考慮した止め輪付き軸受、ハウジングの温度による軸受はめあい面の寸法変化を吸収する膨張補正軸受、潤滑油中のごみに強いTAB軸受等、種々の軸受があります。
- 関連カタログ
アンギュラ玉軸受
内輪、玉、外輪の接点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっています。
この角度は、基本的に3種類の接触角で設計されています。
この軸受はアキシアル荷重が負荷できますが、接触角をもつため1個では使用できず、対、または組合せで使用しなければなりません。
- 関連カタログ
組合せアンギュラ玉軸受
2個以上のアンギュラ玉軸受を、背面配列、正面配列、並列配列で組み合わせた軸受です。
正面組合せ(DF)および背面組合せ(DB)軸受は、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。背面組合せ軸受は、正面組合せ軸受よりもモーメント荷重の負荷能力が大きくなります。並列組合せ軸受は、軸受単体よりも大きい一方向のアキシアル荷重を受けることができます。
- 関連カタログ
転がり軸受ユニット用玉軸受
NTN深溝玉軸受の軸受系列62.63と同じ鋼球、および保持器を用いています。また、両側には耐油性合成ゴムシールとNTN独特のスリンガ(フリンガともいう)とを組み合わせた二重シールが施してあります。
内輪は広幅になっており、2箇所の取付用ボール入り止ねじで軸に締め付けるものと、内径面がテーパ穴になっていてアダプタを用いて軸に取り付ける形式のもの、また、内輪側部の偏心溝とカラーの偏心溝により軸に内輪を固定する偏心カラー方式や深溝玉軸受と同様内輪と軸とにしめしろをもたせて軸に取り付ける形式のものもあります。
- 関連カタログ
円筒ころ軸受
転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。
また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。
一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
- 関連カタログ
複列円筒ころ軸受
薄肉の軸受が要求される工作機械の主軸、圧延機械のロ-ル、印刷機械の印刷胴に使用します。工作機械の主軸にはテ-パ穴の内輪をテ-パ軸に押し込むことによって、ラジアル内部すきまを調整して使用します。
- 関連カタログ
円すいころ軸受
内輪、外輪の軌道面およびころの円すいの頂点が、軸受の中心線上の一点で交わるように設計されています。このためころは軌道面上を内輪軌道面と外輪軌道面から受ける合成力によって、内輪大つばに押つけられて案内されながら転がります。
ラジアル荷重を受けるとアキシアル方向の分力が生じるので、二個対応させて使用する必要があります。ころ付内輪と外輪が分離するので、すきま、または予圧の状態での取付けが容易で便利ですが、組み込みすきまの管理は難しいので注意が必要です。ラジアル荷重、アキシアル荷重とも大きな荷重を受けることができます。
- 関連カタログ
複列円すいころ軸受
外向き形(複列外輪使用)と内向き形(複列内輪使用)があり、内部すきまが所定の値に調整されているので、同一製品番号の部品を符号どおりに組合せて使用しなければなりません。
単列円すいころ軸受を二個組合せた組合せ軸受のほか、二個の複列内輪と一個の複列外輪と二個の単列外輪とで構成される4列円すいころ軸受もあります。4列円すいころ軸受は、圧延機ロールネックなどの重荷重用途で使用します。
- 関連カタログ
自動調心ころ軸受
軌道面が球面をした外輪と、二列のたる形転動体を擁する内輪をもった軸受で、軸の傾きなどに対応する調心性をもっています。
内部設計の違いにより、いろいろな形式の軸受があります。内輪内径がテーパ穴をした軸受もあり、アダプタ、または取外しスリーブにて軸に容易に取付けられ、また、大きな荷重を受けられるので多くの産業機械に使われています。アキシアル荷重が大きくなると片列のころが無負荷となり、いろいろな弊害が起りますので使用条件に注意が必要です。
- 関連カタログ
スラスト円筒ころ軸受
円筒ころを用いたスラスト軸受で、単列、二列、三列ところを並べ負荷容量を大きくしたものもあります。
アキシアル荷重のみを受けることができ、高荷重の用途に適し、アキシアル剛性も大きくなります。
- 関連カタログ
スラスト円すいころ軸受
円すいころを用いたスラスト軸受で、単式にはハウジング軌道盤につばがあるタイプとないタイプがあり総ころタイプもあります。また、複式は主に圧延機ロールネックなどのアキシアル荷重を受けるために使用します。
- 関連カタログ
ポリルーブベアリング
- 関連カタログ
大形長寿命EA軸受
- 関連カタログ
SL形円筒ころ軸受
- 関連カタログ
カムフォロア
- 関連カタログ
ローラフォロア
- 関連カタログ
ICタグ内蔵軸受
- 関連カタログ
圧延機ロールネック用密封形4列円すいころ軸受
- 関連カタログ
テンションレベラ用ユニット軸受
- 関連カタログ
プランマブロック
調心性のある自動調心ころ軸受、または自動調心玉軸受用と軸受箱で構成されている密封装置を備えた組立品です。軸受箱は一般的に鋳鉄製であり、用途に応じて球状黒鉛鋳鉄(ダグタイル鋳鉄)製や鋳鋼製があります。また、密封装置もフェルトシールのほか、ゴムシールやラビリンスシールを組み込んでいます。
(現HPをJIS用語解説を考慮してアレンジ)
- 関連カタログ
ベアリングユニット スチールシリーズ
軸受箱は一般構造用圧延鋼材を精密溶断して製作しており、一般の鋳鋼製に比べ高い強度特性を持っています。耐荷重性、耐衝撃性に優れているため安全性が重要視される箇所や重荷重下で振動、衝撃の作用する所に適しています。
- 関連カタログ
ベアリングユニット ステンレスシリーズ
ステンレス鋼製の玉軸受とステンレス鋼製の軸受箱を組合せたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べて優れた耐食性を有し、また、玉軸受には熱固化性グリース(ポリルーブ)を封入しているので、クリーンな環境と低トルクが得られます。
- 関連カタログ
ベアリングユニット トリプルシール付軸受
軸受シールに三重リップを用いたトリプルシール付軸受で、一般のユニット用軸受に比べて防塵・防水性能が優れているため、粉塵や汚水がふりかかる環境でも軸受の長寿命化が可能です。
- 関連カタログ
球面滑り軸受
滑り部が球面で、ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重が負荷できる自動調心形の滑り軸受です。揺動運動、または調心運動に適し、産業機械や建設機械などに広く使用されています。
- 関連カタログ
等速ジョイント
回転運動の伝達に使用する部品であり、入力軸と出力軸の角度がどのような角度であっても、常に両方の軸が無駄なく等速で回転し、スムーズにトルク伝達ができる継手です。(ここにベアリングが使われています)
- 関連カタログ
メンテナンス
- 関連カタログ
NTNポータブル異常検知装置
タブレットなどスマートデバイスとの無線通信により、回転部位を有する装置のアンバランスやミスアライメントなどの異常検出、FFT分析やOA測定が可能な携帯性や操作性に優れた小型振動測定機です。
- 関連カタログ